我们今天能为您提供什么帮助?

Smartlink SIB 网关可同时收集至多多少 台SMC 上传的数据, 多少台断路器的OF/SDE 状态参数通过硬接线接入Smartlink SIB 接口?

问题描述:
Smartlink SIB 网关可同时收集至多多少 台SMC 上传的数据, 多少台断路器的OF/SDE 状态参数通过硬接线接入Smartlink SIB 接口?

所属产品线:
Acti 9 通讯连接类产品

解决方法:

Smartlink SIB 网关可同时收集至多12 台SMC 上传的数据, 7台断路器的OF/SDE 状态参数通过硬接线接入Smartlink SIB 接口。