我们今天能为您提供什么帮助?

PowerTag Acti9 - A9MEM1561 - A9MEM1562 - A9MEM1563 - A9MEM1571 - A9MEM1572功耗参数是多少?

问题描述:
PowerTag Acti9 - A9MEM1561 - A9MEM1562 - A9MEM1563 - A9MEM1571 - A9MEM1572功耗参数是多少?

所属产品线:
Acti 9 通讯连接类产品

解决方法:

PowerTag Acti9 - A9MEM1561 - A9MEM1562 - A9MEM1563 - A9MEM1571 - A9MEM1572系列产品,最大功耗:(1P+N)的产品≤1 VA  ,(3P+N)的产品≤2 VA。