我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9 Powertag Link SI B登陆网页三种账号密码权限分别是什么?

问题描述:
Acti9 Powertag Link SI B登陆网页三种账号密码权限分别是什么?

所属产品线:
Acti 9 通讯连接类产品

解决方法:

用户名:admin密码: admin 此权限可以查看所有信息包括监视和控制菜单、诊断菜单、设置菜单,查看测量参数,控制连接设备,并可以设置参数。

用户名:user密码: user此权限可以在监视和控制菜单中,查看连接的设备和测量参数,并控制连接设备。

用户名:guest 密码: guest此权限只能 监视和控制菜单中,查看连接的设备和测量参数。