我们今天能为您提供什么帮助?

PowerTag Link SI B能否直接连接IC65的iOF触点或其他厂家断路器的普通辅助触点?

问题描述:
PowerTag Link SI B能否直接连接IC65的IOF的触点或其他厂家断路器的普通辅助触点?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

首先是不建议这样直接连接的,

因为SI-B输入点额定输入电流为2.5mA,最大5mA;

但IC65 的iOF触点在24VDC时,最小电流都是10mA;

对于其他厂家的断路器,如果客户想直接接进来,需确保触点电流在2.5~5mA。