我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PowerTag Link SI B的模拟量输入接口能提供给传感器的最大电流是多少?
问题描述:
PowerTag Link SI B的模拟量输入接口能提供给传感器的最大电流是多少?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

PowerTag Link SI B的模拟量输入接口能提供给传感器的最大电流是200mA@24VDC。