如何查看/读取PowerTag Link SI B下端powertag的电气参数?
问题描述:
如何查看/读取PowerTag Link SI B下端powertag的电气参数?所属产品线:
智能网关模块解决方法:
PowerTag Link SI B下端powertag是作为SI-B子站的,默认的20个powertag子站modbus地址为150-169;
通过网页可以查看其下powertag设备的地址,然后就可以根据此地址读取对应powetag的电气参数了。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。