我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Smartlink SI B可以垂直安装吗?
问题描述:
Smartlink SI B是否可以垂直安装?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

Smartlink SI B可以水平安装,也可以垂直安装,需要注意的是水平安装时的使用温度范围为-25°C~+60°C,而垂直安装时运行温度范围为-25°C~+50°C。