Smartlink SI B包装内标配的安装附件如何使用?
问题描述:
Smartlink SI B包装内标配的安装附件如何使用?所属产品线:
智能网关模块解决方法:
Smartlink SI B包装内标配了2个安装附件,如图,
在将Smartlink SI B装于Multiclip 80A上时需要使用到,步骤如下:
1.将两个夹子定位在Acti9 Smartlink SI B设备上的凹槽中;
2.将Acti9 Smartlink SI B设备前端滑动到multilip 80上,直到完全插入;
3.按下两个卡夹直到到位。
是否有帮助?