我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Acti9 Smartlink Modbus的电源0V可以与I/O口的0V共用吗?
问题描述:
Acti9 Smartlink Modbus的电源0V可以与I/O口的0V共用吗?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

Acti9 Smartlink Modbus的电源0V不可以与I/O口的0V共用,必须保持电流隔离。