FA414283
FA414283
我们今天能为您提供什么帮助?
Acti9 Powertag Link SI B模块的2个模拟量输入通道能不能是不同类型的?
问题描述:
Acti9 Powertag Link SI B模块的2个模拟量输入通道能不能是不同类型的?
所属产品线:
智能网关模块
解决方法:
可以,这两个通道可以单独设定每个输入,0-10 V 或 4-20 mA。
首次发布日期:
2020/12/7
修订日期:
2020/12/7
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Acti9 Smartlink 智能接口单元
探索更多
范围:
Acti9 Smartlink 智能接口单元