问题描述:
Acti9 PowerTag Link D型智能网关模块,Modbus TCP/IP Filtering功能,用于该模块的以太网寻址模式设置。所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
Acti9 PowerTag Link D型智能网关模块,想要实现Modbus TCP/IP Filtering功能,该模块以太网寻址模式应设置成静态寻址。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Acti9 PowerTag Link D型智能网关模块,想要实现Modbus TCP/IP Filtering功能,该模块以太网寻址模式应设置成静态寻址。
是否有帮助?