我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PowerTag与微断配合使用时是安装在顶部还是底部?
问题描述:
PowerTag与微断配合使用时是安装在顶部还是底部?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

PowerTag可以安装在微断顶部也可以安装在微断底部(注意这里对带有N极的PowerTag,安装在顶部和底部采用不同物料的产品),对于上进线情况,推荐安装在底部,对于下进线情况,推荐安装在顶部,或者可以简单总结成推荐安装在出线侧(负载侧),这是因为安装在出线侧时,断路器分闸时,PowerTag断电,在完全关闭前会发送电压失压报警,而安装在进线侧时不会有失压报警。