我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9 PowerTag产品主要有哪几种?

问题描述:
Acti9 PowerTag产品主要有哪几种?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

适用于微断的PowerTag主要有3种,分别是PowerTag M63,PowerTag P63和PowerTag F63。

PowerTag M63适用于两极间距18mm的微断,额定电流小于等于63A,如下图:

PowerTag P63适用于相线和中性线间距9mm的微断,额定电流小于等于63A,如下图:

PowerTag F63适用于63A以下的特殊微断,例如PowerTag Flex,如下图: