我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65断路器配合使用的OF+SD/OF触点上的透明窗口什么时候会变为红色?
问题描述:
iC65断路器配合使用的OF+SD/OF触点上的透明窗口什么时候会变为红色?

所属产品线:
iC65

解决方法:

OF+SD/OF是双重切换触点。
当切换为OF+OF状态时:手动分合闸断路器,窗口不会变成红色,任何电气原因(如故障或iMX,iMN)引起的脱扣,窗口都会变成红色。合闸时,11-14导通,21-24导通;手动或电气原因分闸时,触点11-12导通和21-22处于导通状态。

当切换为OF+SD状态时:手动分合闸断路器,窗口不也会变成红色,任何电气原因(如故障或iMX,iMN引起的)引起的脱扣,窗口都会变成红色。合闸时,11-14导通,91-92导通;手动分闸时,触点11-12导通,91-92导通,电气原因分闸时,触点11-12导通,91-94导通。

即:OF+SD/OF双重切换触点,无论是处于OF+OF还是iOF+SD状态,都是在故障或iMX,iMN等原因引起的脱扣时,窗口才会变红。
iOF SD.jpg