我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德常用系列按钮指示灯对安装板厚度的要求?
问题描述:
按钮指示灯对安装时安装板厚度是多少?

所属产品线:
Harmony XA2; Harmony XB2; Harmony XB5C; Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB6

解决方法:

施耐德常用系列按钮指示灯对安装板厚度的要求如下:

系列 安装板厚度
XA2 1-5mm
XB2 1-6mm
XB5*C 1-6mm
XB4,XB5 1-6mm
XB4FXB5F 1-6mm(间隔板的安装方向与安装板厚度有关,具体见下面描述)
XB6(模块化) 1-6mm
XB6(一体式) 1-6mm
XB4防爆 1-6mm

XB4F,ZB4F齐平安装的按钮指示灯对安装板厚度要求在1-6mm。

但是安装时需要注意:当安装板厚度为1-4.5mm和4-6mm时,间隔板的安装方向不同。如下图所示:

当安装板厚度为1-4.5mm如下面左图所示;当安装板厚度为4-6mm如下面右图所示。(间隔板上箭头方向指向安装板)