XPE的安全脚踏开关的触发装置和锁定装置有什么功能?
问题描述:
XPE的安全脚踏开关的触发装置和锁定装置有什么功能?所属产品线:
XPE 脚踏开关解决方法:
触发装置的作用是把踏板锁定在休息位置,需要通过肯定动作来控制踏板。在压下踏板启动机器之前,需要对下部板进行肯定操作释放触发机构,在释放踏板停止机器之后,触发装置会重新接合踏板并将其锁定在休息位置。操作示意图如下:

带锁定功能是指,脚踏开关会被锁定在已动作的状态,脚抬起来开关不会复位,需要释放锁定装置,才能释放脚踏开关。压下踏板会发出机器启动指令。在踏板达到极限位置以后,会在操作位置锁定。如果把脚从踏板上移开,也不会停止机器运转 ( 保持运转 ),踏板仍然处于锁定状态。如果要发出正常的制动指令,要把脚重新放到踏板上,并操作下部板释放锁定装置。 这样一来,踏板就会回到休息位置。
操作示意图如下:

触发功能和锁定功能不可以同时存在,只能二选一。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。