FA414419
FA414419
我们今天能为您提供什么帮助?
XVSV系列可编程语音报警器中的语音播放时长最大允许是多少?
问题描述:
XVSV系列可编程语音报警器中的语音播放时长最大允许是多少
所属产品线:
Harmony XVS
解决方法:
总的播放时长最大是256秒。
首次发布日期:
2020/12/9
修订日期:
2020/12/9
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XVS
探索更多
范围:
Harmony XVS