我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德有没有带录音功能的语音报警器?
问题描述:
施耐德有没有带录音功能的语音报警器?

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

施耐德没有带录音功能的语音报警器,但有可编辑的语音报警器XVSV系列和可选配语音报警单元XVUC9V*的XVU灯柱系列,它们都可以通过SD存储卡导入MP3格式的音频文件。支持什么格式的MP3文件、如何获取XVU 产品资料、如何获取XVSV可编辑语音报警器资料、 可编辑语音报警设置时需要哪些工具?