FA414429
FA414429
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XB2系列按钮指示灯的安装板厚有什么要求?
问题描述:
XB2系列按钮指示灯的安装板厚有什么要求?
所属产品线:
Harmony XB2
解决方法:
XB2系列按钮指示灯产品安装板厚在1-6mm之间,不能超过6mm。
首次发布日期:
2020/12/9
修订日期:
2021/8/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB2
探索更多
范围:
Harmony XB2