[Q&A]XB2系列按钮及指示灯如何接线?
问题描述:
XB2系列按钮及指示灯如何接线?所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
XB2系列指示灯接线方法如下:


指示灯接线端子号为X1和X2,指示灯需要外部电源供电,电压详见实物标注。如果是直流指示灯,X1接电源正,X2接电源负。
XB2系列按钮、旋钮以及急停的触点接线方法如下:



常开触点接线端子号为3和4,常闭触点接线端子号为1和2;
注意:接线端子为螺旋压入式端子,接线时将导线插入相应端子接线口内,用螺丝刀拧紧即可。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。