XB2系列有没有AC110V或者其他电压等级的带灯按钮?
问题描述:
XB2系列有没有AC110V、AC380V或者其他电压等级的带灯按钮?所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
XB2系列可以通过拆分订货,选购AC110V或者其他电压等级的带灯按钮。具体由:弹簧复位带灯按钮头 + 不含灯泡的带灯按钮基座 + 灯泡 组成。
如果带灯按钮基座上的触点不够用,可以单独再加辅助触点:ZB2BE101C(常开触点)、ZB2BE102C(常闭触点)。但需注意XB2的带灯按钮最多可以满足2层4个触点。
例如:一个红色AC110V 1常开2常闭辅助触点的平头带灯按钮,可以用 ZB2BW34C + ZB2BW065C + DL1-LED1104 + ZB2BE102C 组成。
_7429625.png)
需要注意:白炽灯泡灯光颜色偏黄,会导致表面看到的按钮颜色有色差。
是否有帮助?