国产XB2*C系列的按钮指示灯是否有合格证?
问题描述:
ZB2BZ101C产品包装内是否有合格证?所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
国产XB2*C系列的按钮指示灯有合格证,印刷在产品的外包装袋上,如下图:

按钮指示灯附件的合格证可能有三种形式:外包装,内部说明页,或者外包装箱。如:
ZB2BY9330C合格证在外箱标签上,产品塑料包装标签上没有合格证,塑料包装内的纸质说明页上也没有合格证的。

ZB2BZ21C的合格证在塑料包装袋里面的纸质说明页上,产品外包装的塑料袋标签上没有合格证。

是否有帮助?