LC1K0910M7接触器上面标识的I和O是做什么用的?与附加辅助触点LA1KN11上的I和O功能是否一样?
问题描述:
LC1K0910M7接触器上标识作用介绍所属产品线:
进口TeSys K接触器解决方法:
LC1K0910M7接触器线圈通电,顶部的蓝色拨钮自动跳到I位置:主回路接通,自带辅助触点由常开变成常闭;
LC1K0910M7接触器线圈断电,顶部的蓝色拨钮自动跳到O位置:主回路断开,自带辅助触点复位成常开;
附加辅助触点LA1KN11上的I和O动作与接触器线圈通电及断电动作是一致的,当辅助触点LA1KN11安装到LC1K0910M7接触器上后:
接触器线圈通电时,LA1KN11触点模块上的蓝色拨钮自动跳到I位置,常开触点变成常闭;常闭触点变成常开;
接触器线圈断电时,LA1KN11触点模块上的蓝色拨钮自动跳到O位置,之前动作的触点再复位。
是否有帮助?