LC1K(TeSys K)系列接触器有什么特点?
问题描述:
TeSys K系列接触器的特点所属产品线:
进口TeSys K接触器解决方法:
LC1K属于TeSys K系列,最主要的特点是尺寸紧凑.
TeSys K系列接触器主要有如下特点:
1、结构紧凑小巧。所有接触器,不论交流与直流线圈,尺寸均相同,其体积仅相当于LC1D接触器同等电流规格的一半;
2、性能出众。有交流,直流,低功耗控制,平均功耗比对应LC1D系列的功耗更低;
3、接线方式丰富。有螺钉夹紧接线、弹簧端子接线、快速接线、印刷电路板用焊脚等接线方式;
4、唯一一个系列有静音接触器(LC7K**),可用于对噪音及主电源干扰敏感的场所;
5、TeSys K为进口产品,有众多国内国际认证(CCC、CE、UL、CSA等)。
是否有帮助?