我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM200PLC ETHERNET端口缺省IP怎么查询?
问题描述:
怎么查询 TM200PLC ETHERNET 端口缺省IP

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

TM200PLC  ETHERNET端口缺省IP需要通过连接组态软件获取,如 EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件,操作步骤如下:

1、用网线将PC 和TM200 PLC进行连接;

2、打开EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件,在试运行-以太网设备中点击刷新图标;

如黄色图标所示:

刷新完成后会出现缺省IP地址: