我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert Basic支持哪些类型PLC?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic支持的PLC类型

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert Basic支持以下类型PLC:

M100、M200和M221,其中M100和M200需要在软件里输入激活代码“ulck8loca”后才能对M100和M200进行编程