我们今天能为您提供什么帮助?

M200的定时器%TM*运行中,修改其预设值,是立即生效吗?

问题描述:
M200的定时器%TM*运行中,修改其预设值,是立即生效吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

M200的定时器%TMi运行中,修改其预设值%TMi.P,查看%TMi.P的数值是修改成功了,但并不是立即生效的,而是在下次计时开始时才生效。

如下图所示,原预设值为10秒,在计时过程中将预设值改为6秒,当前计时过程仍会计时到10秒才完成,断开其IN管脚重新开始计时后,才会计时到6秒即完成。