我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIG5U/HMIG5U2如何自动启动存放在第二驱动器SD卡中的Vijeo Designer工程?
问题描述:
HMIG5U/HMIG5U2不会自动启动存放在第二驱动器SD卡中的Vijeo Designer工程

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

将HMIG5U Vijeo Designer工程存放在第二驱动器(SD卡)上时,工程不会自动启动。

当启用EWF(Enhanced Write Filter)时,会出现此此问题。 Vijeo Designer Runtime启动时无法尽快检测到HMIG5U SD卡,因此会在未加载SD卡上的用户应用程序的情况下启动。 为了避免这种问题,我们可以延迟 Vijeo Designer  Runtime的启动。操作方式如下:

  • 禁用EWF
  • 创建文件夹"C:\DelayStart"
  • 将附件文件"DelayStart.exe" 和 "DelayStart.ini"粘贴到新建的文件夹
  • 打开文件 "DelayStart.ini" 检查 "InstallAutorun=1"
  • 运行"DelayStart.exe"
  • 通过Vijeo Designer Runtime Manager关闭Vijeo Designer Runtime的自启动
  • 启用EWF并重启HMIG5U


附件
DelayStart_20200422115131.zip