为什么在Machine Expert-Basic软件中启动PLC时报此阶段控制器无法更改操作模式?
问题描述:
此阶段无法更改操作模式,请检查其应用恰当所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
软件启动PLC时报:“此阶段无法更改操作模式,请检查其应用恰当,”运行/停止“开关或输入位于正确位置。如果控制器处于”已暂停“状态,则必须执行初始化。”
这个提示信息除了提示要检查PLC本体上“运行/停止”拨码开关的位置是否在RUN,硬件配置中数字量输入DI点表格中的“启动/停止”列是否勾选,如果已经勾选,则必须使用此DI点启动PLC,软件启动PLC无效,会报上述提示信息!
详见下图:


是否有帮助?