我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
密码保护的项目可以通过SD卡加载到M221上吗?
问题描述:
密码保护的项目能否通过SD卡加载到M221上

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

如果M221里现运行的程序是没有密码保护,那么可以通过SD卡将一个密码保护的项目加载到M221控制器上。如果M221里现有的程序是有密码保护的,那么M221不能通过SD卡下载程序,程序必须通过编程软件下载。