我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器面板调速和端子启停如何设置?

问题描述:
ATV320变频器面板调速和端子启停如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

面板调速,端子启停的功能描述:

1、通过端子DI1与24V导通,作为起动信号。

2、通过变频器自带的面板旋钮调速。

参数设置步骤和代码含义如下:

1、设置控制模式为隔离通道

2、设置命令通道1为端子

3、设置变频器自带的面板旋钮调速

4、面板旋钮调速时,需要进入到REF给定菜单,默认为百分比0---100%对应频率0---50HZ