我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV303、ATV310变频器预设速度端子如何对应预设速度?
问题描述:
ATV303、ATV310变频器预设速度端子如何对应预设速度?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV303变频器

解决方法:

ATV303、ATV310A预设速度端子与预设速度的对应关系如下:

以两个端子LI3和 LI4 ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度,举例说明:

1、507.0设置为L3H,507.3设置为30Hz ,源性接线应用时,LI3与+24导通 且 LI4未与+24导通时,30Hz运行;

2、507.1设置为L4H,507.4设置为50Hz,源性接线应用时,LI4与+24导通 且 LI3未与+24导通时,50Hz运行。