我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320如何设置端子加减速功能?

问题描述:
ATV320如何设置端子加减速功能?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

ATV320端子加减速功能接线图请点击右侧接线图查看:接线图

端子加减速功能描述:

1、通过DI1端子启停。

2、通过DI4端子加速。

3、通过DI5端子减速。

4、需要变频器断电后,也保存频率。

参数设置步骤和代码含义如下:

1、给定通道设置

1.1、设置给定2切换为给定2通道。

1.2、给定2通道设为端子加减速。

2、分配加减速端子

2.1、加速功能分配给端子DI4

2.2、减速功能分配给端子DI5

3、加减速给定频率保存方式选择