我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]为什么在Vijeo Designer V6.2里面找不到HMIG2U?
问题描述:
为什么在Vijeo Designer V6.2里面找不到HMIG2U?

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

HMIG2U控制器搭配面板HMIDT*51/*42/*32使用时,需要安装Vijeo Designer V6.2 SP8及以上版本软件才能选择到HMIG2U控制器。