我们今天能为您提供什么帮助?

XB2的LED指示灯在没有供电的情况下,指示灯会微亮是什么原因?有没有抗干扰的指示灯?

问题描述:
XB2的LED指示灯在没有供电的情况下,指示灯会微亮是什么原因?有没有抗干扰的指示灯?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

LED指示灯微亮是由于线路中的感应电压造成的;

出现这种情况可以通过以下方式进行改善:

1,使用屏蔽线缆并且屏蔽层接地,来减少感应电压;

2,LED灯比白炽灯或氖灯更容易受干扰,可以考虑使用灯泡是白炽灯或氖灯的指示灯。

另外,2020年12月我们新推出了XB2系列的抗干扰指示灯,额定电压有AC220V和AC380V两种,门槛电压是30V,具体型号如下:

AC220V

AC380V

白色

XB2BVM1KLC

XB2BVQ1KLC

绿色

XB2BVM3KLC

XB2BVQ3KLC

红色

XB2BVM4KLC

XB2BVQ4KLC

橙色

XB2BVM5KLC

XB2BVQ5KLC

蓝色

XB2BVM6KLC

XB2BVQ6KLC