我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32M扩展接口能扩展哪些模块?
问题描述:
LXM32M扩展接口能扩展哪些模块

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LXM32M有3个扩展接口,Slot1用于扩展ESM安全模块或者IO模块;Slot2用于扩展编码器卡;Slot3用于扩展现场通讯总线,如:Canopen、Profibus DP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT。