我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32S的P开始的参数和LXM32的CANOPEN地址如何对应?
问题描述:
LXM32S的SERCOS参数中的P开始的参数和LXM32的CANOPEN地址如何对应?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

对应关系如下:SERCOS地址等于P-0-{3000}+{32CANopen的索引值(转成10进制)}.0.{32CANOPEN的子索引值(转成10进制)}。

例如:直流总线错误的参数Error DC BUS的CANopen地址为索引303C:子索引7H,则对应的SERCOSSERCOS地址为P-0-3000+3C.0.7.即P-0-3060.0.7。