我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28伺服在CANOPEN模式下,速度模式如何限制转矩?
问题描述:
LXM28伺服在CANOPEN模式下,速度模式如何限制转矩?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

1.在LXM28伺服中启用P1-02,速度限制或转矩限制,个位数值设置为1表示启用速度限制,十位数值设置为1表示启用转矩限制

2.速度模式下的转矩限制设置参数为P1-85,设置为0时表示转矩限制由模拟量输入给定,设置为1表示转矩限制由P1-12参数给定,设置为2表示转矩限制由P1-13参数给定,设置为3表示转矩限制由P1-14参数给定

3.转矩模式下的速度限制设置参数为P1-82,设置为0时表示速度限制由模拟量输入给定,设置为1表示速度限制由P1-09参数给定,设置为2表示速度限制由P1-10参数给定,设置为3表示速度限制由P1-11参数给定