我们今天能为您提供什么帮助?

LXM26 伺服报错AL575,手册上查询不到该故障代码,一般是什么原因引起?

问题描述:
LXM26 伺服报错AL575处理办法

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

AL.575 – 编码器电源故障,应该为驱动器+5V电源部分有问题,建议更换驱动器或编码器电缆;
出现这个故障一般都是电机编码器环节出现了故障,建议用户更换编码器电缆或驱动器做故障排查。