LXM16伺服更改参数时,面板上显示PROT,是什么原因?
问题描述:
LXM16伺服更改参数时,面板上显示PROT,是什么原因?所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
是因为伺服的P5-00参数设定为1,此参数为HMI面板锁定参数,此参数设置为1后,HMI面板锁定,通过面板更改参数会出现PROT的显示,需要使用SOMOVE联机更改P5-00,需要注意的是1.2.4版本之前的固件,参数序号为P4-00。
是否有帮助?


是因为伺服的P5-00参数设定为1,此参数为HMI面板锁定参数,此参数设置为1后,HMI面板锁定,通过面板更改参数会出现PROT的显示,需要使用SOMOVE联机更改P5-00,需要注意的是1.2.4版本之前的固件,参数序号为P4-00。
是否有帮助?