我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16的P5-19如何理解,原理是什么?

问题描述:
LXM16的P5-19如何理解,原理是什么?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

LXM16伺服P5-19参数,启动动态刹车功能,当设置为1时,如果伺服出现错误等级2,3,4的故障时,驱动器会短接电机端的其中两相,此时如果设备端由于外力产生运动时,电机会处于发电状态,会切割磁力线产生一个与设备运行方向相反的力,可以实现动态刹车的功能。