我们今天能为您提供什么帮助?

新版的Lexium16伺服驱动器,既可以和2500ppr增量式编码器伺服电机使用,也可以和高精度的伺服电机使用,通过哪一个参数来选择伺服电机类型?

问题描述:
新版的Lexium16伺服驱动器,既可以和2500ppr增量式编码器伺服电机使用,也可以和高精度的伺服电机使用,通过哪一个参数来选择伺服电机类型?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

通过P6-01这个参数,如下图: