FA414532
FA414532
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM172PBG28R模拟量0-5V信号如何接线?
问题描述:
TM172PBG28R这款PLC接0-5V信号的传感器使用时,如何接线?
所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器
解决方法:
接线如下图:
首次发布日期:
2020/12/11
修订日期:
2020/12/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M171&M172 可编程控制器