APC
查看所有产品
查看 A-Z 产品列表
查看所有软件
查看所有服务
查看所有备件
查看所有客户成功案例
查看所有解决方案
乐享品质家居
帮助中心
MyCP客户服务平台
获取报价
网络安全
施耐德电气研修院
ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图
功能描述:
1,通过AI1端子0-10V的模拟量信号调整变频器的给定频率;
2,通过DI1端子控制启停,DI1和24V接通启动,断开停止。
参数设置步骤和代码含义如下:
1,频率给定通道设置为AI1
2,控制模式设置为组合通道
3,将AI1信号类型设置为0-10V
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察