我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340处理器都支持什么通讯协议?
问题描述:
M340处理器都支持什么通讯协议。

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

下表显示了M340处理器通信端口的协议类型:

型号 通讯口
BMXP341000 1通信口:串口支持Modbus RTU/ASCII 和字符模式链路
BMXP3420102 2通信口:串口支持Modbus RTU/ASCII 和字符模式链路&CANOpen
BMXP342020 2通信口:串口支持Modbus RTU/ASCII 和字符模式链路&以太网
BMXP3420302 2通信口:CANOpen&以太网