我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320如何设置模拟量输出AQ1的参数?

问题描述:
ATV320如何设置模拟量输出AQ1的参数?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320 控制回路接线图请点击右侧接线图查看:ATV320接线图

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:ATV320操作方式

ATV320相关资料下载请点击右侧文字下载:ATV320相关资料

ATV320的AQ1可以配置为电压或电流的模拟量输出:

1、电压模拟输出为 0...10 Vdc。最小负载阻抗 470 Ω。

2、电流模拟输出 X-Y mA,X 与 Y 可经过编程设定,取值范围为 0 至20mA,最大负载阻抗:800 Ω

AQ1的分配的功能在参数AO1可以配置,AQ1输出的模拟量类型在参数AO1T配置,AQ1的输出模拟量电压的最小值最大值在UOL1和UOH1配置,AQ1的输出模拟量电流的最小值最大值在AOL1和AOH1配置。

ATV320 模拟量AQ1可以分配的功能如下表:

以AQ1输出电机电流为例,输出4-20mA模拟量。默认4-20mA对应0-2In(In为变频器额定输出电流)。具体设置方法如下: