我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器固定频率端子启动如何设置?

问题描述:
要求固定频率50Hz,DI1和24v端子接通启动断开停止。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器菜单修改方法:ATV320变频器如何进入菜单修改参数?

接线图查看:ATV320变频器固定频率端子启动如何接线

变频器无频率给定信号时,启动信号给定后(未设置PID),变频器会以低速频率LSP运行.出厂设置参数下,给定1通道FR1为AI1、组合模式CHCF为组合通道SIN、2/3线控制TCC为2线控制2C,即正转命令信号为端子给定DI1,这时只需要设置低速频率50Hz即可。

出厂设置默认参数FR1、CHCF和TCC参数核对或者修改步骤:

给定1通道FR1

组合模式CHCF

2/3线控制TCC

低速频率参数设置步骤: