我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXP342020支持什么通讯协议?
问题描述:
BMXP342020支持的通讯协议

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXP342020有两个通讯端口,一个RJ45串行端口和一个以太网端口,分别支持的协议如下:

串行端口:RTU/ASCII Modbus 主机/从机模式或字符模式(非隔离RS232/RS485,0.3...38.2 Kbit/s);

以太网端口: 10BASE-T/100BASE-TX(Modbus/TCP、BOOTP/DHCP、FDR 客户端、电子邮件通知、B10 类标准 Web 服务器) ;