ATS22软起小电机测试参数设置完后,断电会不会自动复位?
问题描述:
ATS22软起小电机测试参数复位介绍所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
ATS22软起带小电机测试参数设置如下:1、采用非力矩控制方式。将AdJ(高级调整菜单)里面的SSC(起-停控制)改为oFF;2、关闭缺相检测功能。将PrO(高级保护菜单)里面的PHL(缺相检测)改为oFF。
将主回路电源和控制回路电源断掉后,小电机测试设置的参数不会自动复位,若需要复位可以将AdJ(高级调整菜单)里面的SSC(起-停控制)设置成出厂设置值On,PrO(高级保护菜单)里面的PHL改成出厂设置值On;或者直接恢复出厂设置即可,恢复出厂设置步骤可以参考:如何对ATS22软启动器进行恢复出厂设置的操作。这一点跟ATS48软起drC(高级设定菜单)里面的sst(小型电机测试)不一样。
是否有帮助?