我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器报电流限幅CLI如何处理?

问题描述:
ATV610变频器报电流限幅CLI如何处理?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

可能原因:

1. 电机额定参数没有按照实际接的电机的额定值设置;

2. [电流限幅] CLI参数设置不合理;

3. 机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素造成;

4. 负载过重。

解决办法:

1. 检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在;

2. 按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,若是重载,将变频器的双档额定值设置为重载,做电机自整定。

3. 适当调整[电流限幅]CLI参数值;

4. [电机控制类型]Ctt设置为[U/F VC 标准]Std或[U/F VC 5 点压频比]UF5,适当调整[IR补偿]UFr参数值;

5. 检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。